This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250RGER 是否有引脚对引脚插座?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ25616, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993443/bq24250-do-we-have-pin-to-pin-socket-for-bq24250rger

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ25616BQ25619

大家好、

 我们是否有用于 BQ24250RGER 的引脚对引脚插座? 可以选择电流限制、CAN 最大电流必须大于1A。

非常感谢!

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    您是指引脚对引脚兼容的 IC 与 BQ24250REGR 吗?  如果是、则不是  但是、如果 EN2=0和 EN1=1、则可以使用外部 ILIM 电阻器将 BQ24250输入电流限制设置为高达2A。  然后使用 ISET 电阻器将充电电流设置为高达2.5A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复!

    您是否具有类似的充电器 IC?

    要求:

    1.QFN 封装;

    2.开关类型;

    3.充电电流是可选的,最大充电电流大于1A;  

    4.供应充足。

    此致、

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    查看 BQ25616独立版和 BQ25619 I2C 控制版。

    此致、

    Jeff