This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:PGND AGND 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993609/tps568215-pgnd-agnd-issue

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TPS56C215

大家好

下图显示了 TPS568215和 TPS56C215

哪一个连接到 AGND 或 PGND 正确?

将 VREG5电容连接到 PGND 是否正确?

将 COUT 连接到 PGND 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的联系。 VREG5和 Cout GND 都需要连接到 PGND、如第8.2节应用原理图所示。 第一页图像不正确。 我们 将联系我们的内部团队来纠正这一问题。

    谢谢、

    Lishuang