This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630电流限制

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993324/tps2663-tps26630-current-limit

器件型号:TPS2663

尊敬的 TI 支持团队:

我有一个问题、在汽车应用中使用 TPS26630电子保险丝芯片。 但是、我的客户只提供最大输出电流5.5A、但 TPS26630的最大电流限制为6A。

我在芯片上意识到、当在启动期间面临浪涌电流时、芯片很容易锁存。 我应该保留当前设计还是改为另一个芯片? 我已经完成了布局。  

顺便说一句、我看到快速跳闸电流是第二张图片中最大电流限制的2倍、这 是否使我在面临超过6A 的浪涌电流时不再焦虑?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    感谢您使用我们的器件。

    什么是启动负载 (Cout 和任何其他负载)? 浪涌电流可通过在器件的 dVdT 引脚上使用软启动电容器来控制输出电压压压压摆率来进行管理。 因此、请估算您的负载、然后相应地调整 dVdt 电容的大小。

    快速跳变阈值将在启动后进入运行状态。 即支持稳态运行中的瞬态负载。  

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh

    COUT 接近50uF、但 我们不知道负载时的输入电容器。 我在    dVdT 引脚上使用0.1uF 的软启动电容器、这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    启动期间的总电容以及任何额外负载决定了 dVdT 电容器电压。  

    请分享详细信息以进行验证。

    此致、  

    Rakesh