This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:针对36V/1kW 输出的软启动设计优化

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993193/ucc256404-softstart-design-optimization-for-36v-1kw-output

器件型号:UCC256404

您好!

我们正在研究一个概念、其中 LLC 的输入为390Vdc、目标输出为36V/1kW。 我们已通过 板上的 UCC256404捕获以下波形。

每个通道对应的波形图、如下所述:

CH1次级 整流器电流

CH2谐振电流

CH3底部 FET Vgs

CH4 ISIN 引脚6 UCC256404

 

我有几个问题需要一些建议。

  1. 我们如何降低启动浪涌电流? 当前使用的软启动电容为0.1uF (软启动时间为10ms)。
  2. 我们能否设计这样的设计、使谐振电流缓慢上升至稳定状态、而不是电流下降至稳定状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所示、高屏幕截图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo

    您所连接的波形非常正常,  由于,它不能使用谐振电流缓慢上升至稳定状态来设计,但浪涌电流可以通过以下方法降低:

    减小 VCR 引脚的下拉电容

    2.将 SS 电容增加至470nF。

    希望这些评论能为您提供帮助。

    云生