This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:Tps63802问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992084/tps63802-tps63802-problem

器件型号:TPS63802

我将 Tps63802 与 BC92 GSM 调制解调器配合使用。 但是、如果调制解调器的电流消耗超过0.4A、则 Tps63802 输出端会出现压降、并且调制解调器会重新启动。 请告诉我问题可能是什么。

我的方案:

为什么我无法回复论坛上的任何内容? WTF?

输入电压3.5V-3.6V。 通过3A 电源和电池为器件供电。 总之、存在大约2V 的压降。 如果输入电压大于3.6V、则器件工作正常。 当电源电压大于3.6V 时、调制解调器在其峰值处的电流消耗小于400mA。 如果电流消耗约为400mA、则会发生压降。 我无法显示输出电压、因为 DSDS 为 ME 烧坏了调制解调器=((更改工作模式可以帮助解决这种情况? DSDS 输出附近有调制解调器电容器、如图所示

黄色表示输入电压+ 3.2V

绿色表示输出电压+ 3.8V

很抱歉、我写了一封个人邮件、但出于某种原因、我无法在论坛上取消订阅。 您能告诉我为什么会发生电压下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否测量输入和输出电压波形以演示保险的行为。 另请尝试增加输出电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否有问题回复此帖子? 也许您可以尝试重新构建另一个帖子

    根据您的描述、VIN 似乎过低并触发 UVLO。 因此、我建议测量输入/输出电容器上的 VIN 和 VOUT 波形。