This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:TPS54336ADRCR 器件标识差异

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993343/tps54336a-tps54336adrcr-silicon-marking-differences

器件型号:TPS54336A
主题中讨论的其他器件:TPS54335A

您好!

客户对在稳压器 TPS54336ADRCR 芯片掩码上观察到的差异有疑问、并想知道这些差异是什么意思。 这些是否代表修订版(因为生产日期代码相隔几年、2017年与2020年)、两者之间的功能有何差异?

下面是器件标识差异的详细信息:

直流1740、芯片掩模上的标记显示"TPS54335AD";直流2042、芯片掩模上的标记显示"TPS54335AC"

如有可能、请帮助解释。  提前感谢。

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miranda  

     这两个版本之间没有功能差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    这是一个好知识。 有什么想法、这些"D"与"C"在芯片掩膜上意味着什么?    通过客户的工程团队了解更多细节可能会更容易。

    再次感谢您的参与。

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda  

    “D”和“C”表示掩膜层存在差异。  

    我还记得、为了提高生产质量和产量、掩模层发生了非常微小的变化。  

    因此  没有功能差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、并将其传递给客户。

    米兰达