This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:软启动时间的最小值

Guru**** 2519680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992329/tlv62595-min-value-of-soft-start-time

器件型号:TLV62595

您好!

请告诉我 TLV62595软启动时间的最小值。

我需要满足最小值:1.2ms 才能满足电源序列。

此致、

Hayakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    数据表中规定的值是典型值。

    很遗憾、获得最小值不会帮助您满足您的上电序列1.2ms 要求。

    我可以通过有关潜在解决方案的私人信息与您进行讨论。

    您可以接受我的友谊请求吗?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    当我们讨论私人消息时、我将在此关闭此主题。

    如果您想重新打开它、以防您有其他问题、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian