This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:2.4MHz 开关频率

Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992534/tlv62568-2-4mhz-switching

器件型号:TLV62568

大家好、

我的一位客户将使用 TLV62568。

它们测量了开关频率、TLV62568显示了2.4MHz 开关频率、因为 这些 捕获的波形、而其数据表中的 Fsw 为1.5MHz (典型值)。

  1. 5VIN/3.3VOUT/Iout=156mA
  2. 5VIN/1.2VOUT/Iout=15mA

虽然 fsw 未指定最大值、但该值是否可能或器件是否有缺陷?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    感谢您的提问。

    您能否分享您的应用原理图、以便我复制测试条件?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    请在 此处找到可 通过 TI 网络访问的原理图。

    与 TLV65268搭配使用的电感器是 VLS252010HBX-1R0M。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    感谢您提供数据。

    只需说明一下: 第二个波形是否确实是针对15mA 生成的? 对于我来说、转换器已经处于 CCM 模式的电流非常小、这让我感到奇怪(可能两个图片名称正好相反)。

    此外、您能否检查器件标识是否与数据表中所示的标识相匹配:14VF?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    很抱歉、我错误地命名了图片。

    正如您指出的那样,两张图片的名称被颠倒了。 我修改了它们。

    此外、我将检查器件标识、以防万一。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    再次感谢。

    我将在明天之前向您发送测量数据。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的支持。

    客户确认器件标识为"14VF"。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我在 EVM 上复制了您的条件、结果似乎与您客户报告的结果相当一致。

    VOUT = 3.3V、IOUT = 156mA

    VOUT = 1.2V、IOUT = 15mA

    我认为 、考虑 到峰值电流控制方案以及客户使用的是1uH 电感器而不是2.2uH 电感器、可以解释这种行为、如数据表的应用示例所述。 此器件设定峰值电流、此电流在电感值较小的情况下提前达到。  这会缩短时间周期、从而 增加开关频率。

    如果使用2.2uH、则会获得与 典型值(1.5MHz)一致的不同行为和频率。

    VOUT = 3.3V、IOUT = 156mA

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    非常感谢您确认使用 EVM 并提供有用的答案!

    我同意较小的电感会提前达到峰值电流、这会导致比预期更高的开关频率、因为该器件没有内部振荡器、开关频率由达到峰值电流的时序和自适应关断时间决定。

    此致、

    Shota Mago