This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:输出高于预期

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991671/tlv62585-output-higher-than-the-expected

器件型号:TLV62585

你(们)好

我正在使用 TLV62585DRL、预期的输出电压为3.3V、但在某些电路板上、如果输入电压发生变化、我将具有3.5-3.6V 的电压、甚至将电压从3.35变为超过3.6。 输入电压范围为3.4至4.2V

所附为原理图。

如果你能帮我、那就太好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    您能否提供有关问题的更多数据? 例如:

    -您是否仅在低输出电流(某些 mA)或高电流(1-2A)时遇到此问题?

    - 输出的直流值是偏移的(例如、到3.6V)、还是这只是由于转换而导致的交流行为(例如、VIN 上的阶跃)?

    -当 VOUT 与标称值不同时、FB 电压是否也不同于0.6V?

    -如果您能在检测到该问题时为我们提供 VIN、VOUT、FB 和 SW 的波形,那将非常有帮助。

    另请向我们发送布局以供审核。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们做了更多的测试并解决了该问题、但我也有类似的问题。 在两个电路板中、我需要不同的输出电压、3.0V 而不是3.3V、因此、我更改了其中一个反馈电阻器、但我没有获得3.0V 电压、我有较低的电压或有时从1V 到3V 的可变电压、 我再次放置了原来的电阻器、但同样的问题是、我没有测量3.3V 电压、您能告诉我、如果我只更改其中一个反馈电阻器、那么即使我再次放置了原始电阻器、我的电压还是较低或可变电压?

    两个转换器中的反馈电压为0.6V,一个转换器中的反馈电压为1.2V,另一个转换器中的反馈电压可变,甚至达到3.3V  

    我注意到的是3.3V 电压轨中的阻抗、在工作正常的电路板中、我的阻抗大于400千欧、但在具有较低电压或可变电压的电路板中、我测量的阻抗小于400千欧、通常介于150千欧和380千欧之间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    再次感谢您的提问。

    根据您的描述、您似乎存在设置问题(可能反馈电阻器的连接并非始终是最佳的)。

    具体而言、无论 VOUT 设置如何、FB 值都应为0.6V。

    您能否确认、当 FB 电压为0.6V 时、VOUT 也设置为正确的值?

    n´t 您在 FB 上没有0.6V 电压时,建议您进行一些测试,以确保设置正常工作(重新调整反馈电阻器以检查连接,尝试更改 PCB 或 IC 以检查电路板/器件是否已损坏...)。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。  

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano。

    感谢您的回复。 我正在等待一些组件在电路板中进行更改、因为我尝试重新安装组件、但结果相同。 当我拥有新组件并将其放置后、我将在几天内为您提供更新。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    感谢您的更新。

    请告诉我是否可以做其他事情来支持您。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。