This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:电感器选择

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302EVM, BQ25302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992036/bq25302-inductor-selection

器件型号:BQ25302

BQ25302EVM 使用难以拉电流的1uH MAPM0420LA1R0M-LF 电感器。  我正在与客户合作寻找替代方案、最好是物理尺寸更小。  如果您有建议、他们将不胜感激。

对于2A 充电电流、具有裕度的最小电感器 Isat 要求是多少?  Isat = 4A 时、我们可以通过吗?   MAPM0420LA1R0M-LF 的 Isat 典型值= 8.7A。

ISAT≥ICHG +(1/2) IRIPPLE

通常、电感器纹波的设计最大充电电流为20%至40%、这是为了在实际设计中在电感器尺寸和效率之间进行权衡。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     是的、4A 等电流绝对没问题。 选择电感器时、有很多不同的因素、但我主要关注 DCR 和 ISAT。 封装越小、ISAT 的限制就越大。 选择电感器时、20%至40%的限制是一个良好的经验法则。 当我在设计 EVM 时考虑到其他 IC 时、我还必须考虑这些 IC 的充电电流上限(302、300、303J 全部共享同一个 EVM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有4A Isat 的 BQ25302电感器、什么是合理的 DCR?

    主流供应商是否有电感器建议?

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      这 实际上取决于我们在整个市场中看到一些短缺、因此客户/终端设计人员真正有责任与主流供应商核实供应商库存。 同样、在选择电感器时、需要考虑很多不同的因素、必须在价格与封装尺寸、饱和电流与温升、磁芯材料与 DCR 与磁芯损耗之间进行权衡。 其中大多数是 DigiKey 上的参数搜索工具中的参数以及库存情况。 由于存在如此多的因素、除了 EVM 上经过验证的解决方案外、我们不会给出通用建议。 这也是因为我在特定制造商中寻找了一些因素(例如: 磁芯损耗)、而我主要关心的是对效率的影响、而不是对价格的影响、因为 EVM 的目的是展示 IC 的最佳性能。

    DCR 的选择实际上取决于客户的功率预算、因为很容易计算电感器 DCR 上的传导损耗导致的效率损耗。 越低越好、但如果某些效率损耗是可以接受的(取决于终端设计人员)、则选择更高的 DCR 以实现更小的封装/更低的成本不是问题。