This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:1s 6P 锂离子电池充电、电压为4.2V、8A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993579/bq24650evm-639-1s-6p-li-ion-battery-charging-at-4-2v-8a

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

我的目标是使用  BQ24650EVM 以4.2V、8A 的电流为1S 6P 锂离子电池配置充电。 该充电电压和电流对于 BQ24650是否可行?

据我了解、电路板出厂时设置为12.6V 充电电压、要更改此值、我需要重新安装 R13和 R15。 由于我希望充电电压为4.2V、因此我只需要用一个499kΩ Ω 电阻器来替换 R15、以匹配 R13。

BQ24650数据表的第18页具有下表、列出了不同充电电流条件下的典型电感器、电容器和感应电阻器值。  

我知道 BQ24650EVM在 出厂时设置为2A 充电电流、因此采用10uH 电感器 L1和20mΩ Ω 感应电阻器 R6。 它没有这样列出、但我是否理解电容器 C7和 C8构成了输出电容(等于11uF)?  

我希望重新调整 L1和 R6、以促进4A 和可能的8A 充电电流。 是否有适合这种情况的电感器/电阻器建议? 我还没有找到 一个电感和电流容差合适的电感器 、该电感器的外形尺寸与所安装电感器的0.255 x 0.270英寸匹配。 是否需要将较大的电感器焊接到电路板上?

是否没有必要根据数据表第8.3.19节中的建议更换输出电容器? EVM 用户指南未提供有关此方面的说明。

谢谢、期待收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    这是一个独立的充电器、因此所有值都将通过使用电阻器进行配置、数据表中显示了这些值的公式(充电调节电压、充电电流等)。 是的、C7和 C8是输出电容器。 对于电感器/电阻器、您可以进行选择、因为市场上有许多选择。 由于此电路板经过一段时间的设计、因此该电感器可能不再是市场上必备的电感器。 第9.2.2.1节详细介绍了如何选择电感器。

    EVM 是一个良好的起点、并针对其预期设置进行了优化配置。 我建议您也仔细阅读数据表、因为您的许多问题都在这里得到了解答。 数据表是对器件本身的更详细的描述。 请记住您选择的电感、并根据数据表中指定的推荐 LC 谐振频率范围进行计算。