This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069C:适用于 TPS2069C 的上拉电源轨设计

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993296/tps2069c-pull-high-power-rail-design-for-tps2069c

器件型号:TPS2069C

大家好、  

对于 TPS2069C 的 FLT#引脚、似乎是 OD 设计、是否可以将1.8V 或更低的电压用作其上拉电源轨?

对于 FLT#上拉电压轨和 IC 的输入电源是否有时序要求? (如果 FLT#的1.8V 上拉电阻最早出现、是否会发生泄漏)

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、可以连接1.8V 上拉电阻。 并且没有针对/FLT 的特定时序。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ansel~