This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:FAULT#引脚是否有任何上电时序要求?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993295/tps2547-is-there-any-power-on-timing-requirement-for-fault-pin

器件型号:TPS2547

大家好、

对于 TPS2547、我的客户想知道是否可以将 FAULT#引脚上拉至1.8V 电压轨、以及是否可以让1.8V 电压比 IC Vcc 提前通电?

我的考虑因素是 FAULT#引脚 是 OD、因此 未触发时应该是 HIZ、因此对于任何高电平拉电压轨都应该是可以的、而且应该使其高电压轨更早到达。 可以帮我确认吗?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我今天检查了设计。 可以将故障拉至1.8V、也可以在 IC 通电之前使1.8V 电源轨导通。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢 Emma。

    此致、

    最大