This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:关于输入电流限制

Guru**** 2522870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993393/bq24073-about-input-current-limit

器件型号:BQ24073

您好!

客户系统负载比预期重、因此有必要在限制输入电流的同时使用它。
Ex)ILIM:1.31A 设置,充电电流:0.79A,系统负载:1A

此时、该器件根据 ILIM 设置以电流限制运行。
因此、它的工作电流限制为1.31A。

您能给我一些关于在电流限制条件下使用它的风险的建议吗?

此致
Yusuke
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    这是正常的、按预期工作。 我唯一的担心是您可能看不到电池上的满充电电流。 通常情况下、电流之间的平衡如下:

    输入电流=充电电流+负载电流

    因此、您 很可能会看到、当其余部分进入系统负载时、进入电池的电流大约为300mA (而不是编程的790mA)。

    此致、

    Anthony Pham