This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:TLV707115DQNR 的最小输入电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991922/tlv707-the-minimum-vin-of-tlv707115dqnr

器件型号:TLV707

大家好、

 TLV707115DQNR 是否可在1.8V 的输入电压下工作?

数据表中显示的最小 VIN 为2V、但适用于所有输出范围器件。

我认为1.15V 输出电压版本可能接受1.8V 输入电压。

谢谢!

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

         我将在今天结束前就此再接再接再回。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

         是的、我同意。 如果您看一下压降与输出电流间的关系图、可以发现负载电流为200mA 时、压降约为275mV。 在1.8V 输入电压和1.15V 输出电压下、您将以650mV 的输入/输出差分电压运行、因此该器件将进行良好调节。

    此致、

    斯里卡纳特

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我已经学了,感谢您的分享和回复!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

         为了跟进、我提到的压降与输出电流间的关系图是在特定输出电压(2.8V、5V)下测得的。 在数据表图54中、有一个 Vin Ramp Up、Ramp Down 与时间间的关系图、这表明器件仅在 Vin 1.8V 时针对1.2V 的 Vout 导通。 这并不意味着每个器件都将打开、因为它位于边缘、而且裕度很小。 最好在建议的工作条件(Vin = Vout + 2V)下运行、以获得有保证的性能。

    此致、

    斯里卡纳特   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    明白了! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

         只想指出我在上一篇文章中的一个拼写错误、我想说、对于您的测试条件(Vout=1.15V、Iload =200mA)、最好在建议的工作条件(Vin=2V、而不是 Vin=Vout +2V)下运行。

    此致、

    斯里卡纳特