This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:负电源轨上的输出电容不会超过220uF。 反向降压/升压

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993190/tps54340b-wont-start-up-with-more-than-220uf-output-caps-on-negative-rail-inverting-buck-boost

器件型号:TPS54340B

我使用 https://www.ti.com/tool/PMP10090 作为双轨12V 电源的参考

我添加了一些额外的滤波:



问题是、当 C4和 C14被组装时、我不会启动、在使用示波器观察时、我只会得到短尖峰、我的电压表显示8至9伏(上升和下降)

我猜是软启动、电流浪涌为电容器充电、这是个问题、但我不知道如何解决。
我用12v 500mA"稳健"为其供电
实际上、我使用我的工作台电源来实现它、为它提供一些更大的电流和更高的电压、但这在该电源的实际应用中是无法实现的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MANS、

    是的、可能与电流限制有关。 请分享您提到的示波器截图。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大斜率:

    缩小:



    很抱歉、这些示波器照片有点偏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MANS、

    感谢您的分享。 输入电压是否崩溃?

    如果瓦助不能支持此电流、您需要:

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我将从尝试更大的输入电容器开始。
    我还没有在输入侧查看过示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过更多的研究、我觉得问题似乎是我的不喜欢。 很抱歉!
    尽管如此、我认为即使在500mA 的稳健电流下、功率也应该"启动"
    我们将进一步研究软启动、但目前我的电源运行良好、具有9V 1.2A 壁装的所有预期电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MANS、

    听得不错! 我将关闭此 TT。 如果您有任何其他问题、请开一个新 TT、我们将为您提供帮助。

    谢谢!

    Sam