This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:空载功率损耗

Guru**** 2587145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993084/lmg1020-no-load-power-losses

器件型号:LMG1020

您好!

LGM1020驱动器 IC 的数据表指出、40mA 的电流以30MHz 的频率流经器件、具有两个欧姆栅极电阻器和0.1pF 的负载。  

这将导致5V 时的功耗为0.2W。 我想知道 这个功率的方向是什么 、因为几乎没有负载 (0.1pF)被驱动?  

我猜是在驱动器内部晶体管的输出电容中。

如果这个猜测是正确的,是否可以知道   IC OUTH 和 OUTL 引脚上输出电容的值(我在数据表中找不到这个信息)?

提前感谢您的回答。

此致、

Jessy Ancay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessy、

    更正了响应:

    器件在额定条件下的功耗(fsw=30MHz、0.1pF 负载)与频率非常相关、这主要是由于驱动器内部 FET 在此高频率下的开关损耗。 如果您在数据表中看到图1、则可以观察到在较低的开关频率下、电流消耗接近0、并且随着频率的增加而增加。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    非常感谢您能再次与我讨论这个问题。

    我 想进一步澄清这种高电流消耗的来源。

    我确实知道、即使没有外部负载、IC 的内部输出级晶体管也在进行开关。 这会导致电流消耗、从而导致 IC 中的损耗。  

    但是、我 不理解 OTP 为什么消耗这么大的电流。 让我详细解释一下。 在 30MHz 且无负载的情况下、IC 消耗约40mA、而在100pF 负载下、它会增加至51mA (根据数据表)。 因此 、在驱动100pF 负载时、电流增加仅为11mA。 这意味着、即使在空载时、OTP 也可节省约为驱动100pF 负载所需功率的4倍的功耗(如果我们扣除静态功率损耗等其他损耗、则可能是3倍)。 根据您提到的内容、OTP 中的损耗也取决于频率。 那么、OTP 也是一种开关电路吗?  是否可以更详细地了解 OTP 如何工作以及如何耗散功率。

    我们正在尝试了解栅极驱动器内部功率损耗的主要原因。 我们最初认为、该损耗 可能与 驱动器输出级中的晶体管损耗有关。

    谢谢、此致、

    Jessy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessy、  

    我正在就 这一问题与我们的团队进行跟进。 在我查看它时、我将向您发送一个朋友请求、我将跟踪该请求。  

    此致、

    Leslie