This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:关于 LiFePO4充电器 IC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25792, BQ25790, BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991992/bq25730-about-lifepo4-charger-ic

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25792BQ24179

您好!

客户正在寻找 LiFePO4充电器。

所需规格为;
・输入电压:12V~14.7V
・4节串联电池(LiFePO4)

・电池电压:3.2V×4=12.8V
・μ A 充电电流:≒4A (3800mAh/1C)

我正在尝试介绍 BQ25730。
了解 BQ25730支持 LiFePO4是否正确?
如果有更好的产品、您能告诉我吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    BQ25730是合适的器件。 它支持4S 电池、是最新一代降压/升压充电控制器。 对于该电流电平、BQ25792是更好的选择。  

    请查看 TI 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的最新完全集成式1-4节、5A 降压/升压电池充电器 采用  WCSP 封  装的 BQ25790和采用 QFN 封装的 BQ25792。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    感谢您的信息和支持。
    在检查 BQ25792时、我找到了 BQ24179。
    https://www.ti.com/product/BQ24179

    这两个器件具有相似的规格。
    为什么它是作为 BQ24系列新发布的?
    您能告诉我这两个器件之间的差异吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24179没有相同的功能集。 例如、BQ24179中没有 OTG 功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    感谢您的友好支持。
    我想问一个有关您推荐的 BQ25792的问题。

    此器件具有 IINDPM 功能。
    建议的输入电流高达3.3A。



    在以下条件下、无法输出4A 的充电电流。

    ・输入电压:12V
    ・4节串联电池(LiFePO4)

    ・电池电压:3.2V×4=12.8V
    ・μ A 充电电流:≒4A (3800mAh/1c.

    我的理解是否正确?
    如果我的理解是正确的、是否有其他推荐器件?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您回答正确! 由于输入电压为12V、IINDPM 将限制最大充电电流。 请返回 BQ25730。