This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:可调版本的器件型号差异。

Guru**** 2391265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993512/tps745-q1-part-number-difference-on-adjustable-version

器件型号:TPS745-Q1

你(们)好

以下 PN 之间的区别是什么? 我在数据表中找不到任何信息:

TPS74501PQWDRVRQ1

TPS74501PBQWDRVRQ1

TPS74501PCQWDRVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    此信息位于数据表的第11.1.1节"器件命名规则"表中。 供您参考-这些差异仅涉及电源正常输出类型以及相关延迟时间:

    TPS74501PQWDRVRQ1 -具有150us 延迟的开漏电源正常状态输出

    TPS74501PBQWDRVRQ1 -延迟为5ms 的开漏电源正常状态输出

    TPS74501PCQWDRVRQ1 -具有150us 延迟的推挽式电源正常状态输出

    如果您不使用 PG 引脚、则这些器件可相互互换。 (然后可以保持悬空或接地)。

    此致、

    Wilson