This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:不完整序列运行

Guru**** 2391265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993313/lm3880-incomplete-sequence-operation

器件型号:LM3880
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正在检查这些数字是否可用。

    2. 对于 LM3880MF-1AA、使能端失效后的断电时间为10ms。 在120ms 周期内、它为器件完成断电序列提供了足够的时间。

    此致

    Yihe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于120ms 与其他时序参数来自相同的时钟/计时器、因此它将遵循数据表中定义的相同变化。 对于 LM3880MF-1AA、它为15%。  

    此致

    Yihe