This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:输入/输出电容器的标称和有效容量

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993411/tps7a52-nominal-and-effective-capacity-of-input-output-capacitor

器件型号:TPS7A52

大家好、团队、

我收到了客户关于 TPS7A52电容用途的询问。

由于 PCB 空间和可用性、客户希望使用小型电容器。 是否可以使用22uF 输出电容器?

根据数据表9.1.1中的说明、很难确定44uF 是标称容量还是有效容量。

"TPS7A52 µF 并 µF 在 µF µF 端与47 μ F 或更大(电容为22 μ F 或更大)的陶瓷电容器以及输入端与10 μ F 或更大(电容为5 μ F 或更大)的陶瓷电容器搭配使用。 在 µF 端至少使用一个47 μ F 电容器、以最大限度地减小输入阻抗。"

目标客户使用条件如下:

Cin = 10uF、Cout = 22uF (1608、6.3V)

Vin=1.5V (典型值) 1.4V (最小值)、Vout=0.8-1.2V Iout=1A

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    22uF 是我们建议 TPS7A52保持稳定性的绝对最小电容。  我们通常将最小 Cout 降额50%、以考虑电压偏置、容差和环境条件、这些条件会改变 Cout 的值并将其降低。  这就是为什么您看到建议值为47uF、但绝对最小值为22uF 的原因。  客户需要确保其输出电容始终为22uF 或更大。

    谢谢、

    斯蒂芬