This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930受 ESD 干扰

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993436/bq76930-bq76930-upon-esd-interference

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200

大家好、 我的锂离子电池组设计是7S 10P、 34.5AH、24V 典型值。  我的 BMS 将 BQ76930+ BQ78350+ BQ76200用于高侧 FET 驱动。   来自 BQ76930的警报信号直接连接到 BQ78350的 ALERT 引脚、该引脚与地之间有一个499K 欧姆的电阻。  我在+/- 4KV 或更高的电压下遇到 ESD 中断、从而切断电池放电和充电。  尽管电池充电/放电在5秒后恢复、但这在我的电池应用中是不可接受的。   尽管我的塑料电池组内部涂有导电喷雾、ESD 引入的噪声仍然会切断正常的电池放电。   我检查了 ESD 振幅触发器、警报和 BQ76200放电使能信号之间的波形、发现偶尔会有 0.25s 周期的警报脉冲序列、有时此警报信号持续0.2秒、但警报上的这种偶发脉冲序列不会导致放电禁用。  放电始终处于禁用状态、持续5秒、然后自行恢复、此时 ESD 电流触发器的持续时间仅为50至100ns。  有时、即使我只是在 ESD 冲击下接触电池的外部塑料外壳、但与整个电池组完全没有物理电气连接、电池放电仍会被切断。  这对我来说非常烦人。   如果有人能帮助我摆脱泥泞的陷阱、我会非常感激。  我不知道在5种条件中、分别是 UV、OCD、SCD、外部警报、 等、在 ESD 摆动期间检测到、从而切断电池放电、以及如何验证根本原因。       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    ESD 调试可能非常令人沮丧。 BQ78350将根据其设置自动从故障中恢复。  您可以为 LATCH 或永久失败设置不同的条件、以查看是否发生了这些情况。 BQ76930上的 ALERT_OVRD 故障将关闭 FET、但 BQ78350通常不使用该故障、因此可能无法很好地报告发生的情况、但可以安静地恢复。  

    BQ76930上的 ALERT 引脚对噪声敏感。  在布线中、必须避免其他布线对引脚产生串扰。  引脚上的小电容器可以避免噪声拾取。  当 CC 读数可用时、警报将每250ms 设置一次、BQ78350将清除它。  您希望时间常数相对较短、建议的最大值为250us、这样引脚在下降时不会检测到高电平的情况下会下降。  您也不希望它太大、因为它将每250ms 充电和放电一次。