This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:EVM 已分解、我需要可能的原因。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991798/bq76952evm-the-evm-has-been-broken-down-and-i-need-possible-causes

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952

我用一节16节锂离子电池连接了 EVM。 由于我想用大约10A 的电流进行充电或放电、因此我准备了与 EVM 外部串联的 CFET 和 DFET、

移除 Q7、Q8和 R30 (电流感应电阻器)。

我将 BAT- 和 BAT+置于 J1/J3。  16节电池监控器信号放置在连接器中、可直接固定在 EVM 的 J23和 J14上、从而移除仿真器的分流器。

都运行良好、在我尝试放电几分钟后、 电池在6.5A 电流下被置于充电模式几个小时(受电流源容量的限制)。

没有任何问题。  当我停止充电时(移除充电电缆)、并尝试通过 J23/J14断开连接器、首先拉出较低电压侧(

不可能同时提升)、我听到了 bum! 并看到了闪存。 (BAT+和 BAT-连接 stll)

检查后、我发现 VSS 和 BAT-的连接点 断开。  CPU 损坏(Vdd - VSS 没有电阻),BQ76952也损坏(显示了 TP2 (BAT)

仅为2V、在 BAT+上提供60V 电压、没有 REG1 REG2的迹象)。

我不知道是什么问题。 请告诉我导致这种情况的任何提示。  

提前感谢您、

Junkichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junkichi、

    BQ76952EVM 板的原理图位于 EVM 用户指南中。

    移除感应电阻器 R30会将板载 MCU 接地从 IC 断开、因为 MCU 基准 QGND 连接到 PGND (即 PACK-)、感应电阻器与 BAT-和 BQ76952 VSS 之间。   可能允许通过泄漏路径或设备接地进行通信。

    移除 FET 不应成为问题、因为您似乎没有使用 PACK 连接器 J9。

    我猜在断开电路板 J23和 J14上的连接器时、其中一个电芯接触 到 GND、例如 TP14或 TP17、导致 NT1熔断、或者可能是另一条走线。  如果电池与具有足够电压差的200欧姆电阻分压器引脚之一接触 、则可能会熔断电阻器或走线、 但是、由于电阻(在0.25W 电阻器中、200 Ω 上的60V 为18W、其他连接的功耗更低)以及电阻分压器以 BAT-而不是 VSS 为基准、因此应较慢。 由于您在 BAT 中提到 VSS -已断开、因此 NT1可能处于开路状态。  它位于 J4正下方和 TP9上方电路板边缘的顶层。 网捆扎带没有丝网标记、但您可以在各层中看到它们

    您必须决定是否值得更换损坏的走线和任何部件、或者从新电路板开始。  我建议保留检测电阻器、以保持板载电路和通信接口连接器的信号基准。  如果需要、您可以短接它。  离开 Q8、Q9 FET 也是可以接受的、如果您的评估不需要它们、则不必将它们打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、WM5295、

    感谢您的回答。  

    R30的对应器件是在电路板外部以及 CFET 和 DFET 之外准备的、所有连接都在拓扑上与原始电路板相同。 因此不应该出现通信问题。 很抱歉、解释不好。

    正如您所建议的、我几乎相信某些电池电压与某个较低电压部件有接触、但我的问题是、到目前为止我找不到任何迹线、这让我有点紧张。

    现在我的问题是:  

    即使在电池平衡期间断开除 BAT-和 BAT+之外的任何电池电压、器件是否也不会损坏?

    或者、在移除电池监控电压点之前是否有更好的程序?

    再次感谢、

    Junkichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junkichi、

    对于 BQ76952、VC1至 VC16输入可以是 BAT-和 BAT+之间的任何电压、只要它们不反向(例如、VC10在电池10电压下不能、VC11在电池9电压下不能)。  通常、连接器不允许这样做。  只要电池不反向、连接到错误的电压就可以、例如 、如果电池9与其他电池输入接触、而其他电池未 连接、则可以。  VC0的范围有限、但它连接到电路板上的 BAT-。

    无需执行特殊的程序即可断开连接。