This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20136:Webench 误差表明相位裕度太低

Guru**** 2814225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992785/lm20136-webench-error-says-phase-margin-is-too-low

器件型号:LM20136

您好!

我正在尝试在 Webench 上了解该错误。   

"相补角太小

相位裕度: -9.72 <规格30度"   

但是、我的相补角为72.522度。

此错误试图标记什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimberlee、

    请向我们介绍您发现此问题的设计条件。  

    您还可以使用"共享设计"选项共享设计链接。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    发生了一些有趣的事情。  星期五我在打印报告时说:"

    "相补角太小

    相位裕度: -9.72 <规格30度"  

    今天、当我打开它时、设计没有错误。  是否有刷新按钮或我应该按下的按钮来消除此 错误?  我只看到了"重新补偿"按钮、我不想按下它、因为我想将我的值用于组件。   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimberlee、

    请注意、后端公式没有任何变化。 除重新补偿按钮外、没有其他按钮可用于纠正误差。 但是、您仍然可以与我们分享您观察到错误的先前设计。

    转到"我的设计"、搜索设计(星期五创建)并共享设计链接、以便我们更好地了解问题。  

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    没问题。  我发现该工具 有一个轻微的错误。  即使设计没有该特定的误差、它也会像我一样为您提供误差。  要消除错误、您必须注销并重新登录、或者单击其他设计、然后返回到原始设计。  无论出于何种原因,只要简单地刷新网页,此错误就不会消失。   

    此致、