This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992885/bq25150-bq25150

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ27426

大家好、团队、

 目前正在使用 bq25150电池控制器、AM FAC

为锂离子电池充电时出现问题

1.AM 无法在 BAT 端子上获得电池稳压电压。

默认情况下、bq25150的数据表中提到3.6V。

但电池端子处的电压为1.9v、这些电压是多少、

这是 LDO 输出电压、或者它可能是什么、

即使在禁用 LDO 时、电池端子上也会获得这些1.9v、原因可能是什么??

我要说的一件事是我的 BAT+和 BAT-端子连接到了  

电量监测计 bq27426、这些电量监测计是否驱动我的电池稳压电压?

4.应该配置什么以及 为锂离子电池充电所需的 ADC 中的寄存器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suraj、

     

    1. 根据 DS PG 的规定、默认 VBAT 调节为4.2V。 通过更新寄存器 VBAT_CTRL (寄存器地址= 0x12)、您可以将 VBATREG 设置为3.6V 至4.6V 范围内的任何值。
    2. 更改 LDO 状态不会影响 BAT 端子的输出。 当充电被启用时、BQ25150将为您的电池充电至 VBATREG。
    3. 为了回答这个问题、我需要更多信息:如何测量 VBAT 电压? 当前设置中/CE 引脚的状态是什么? BAT 引脚上是否连接了任何其他(除了监测计+电池)? 您是否对电池端子有任何示波器捕获? 您是否有我们可以查看的当前设置的原理图?
    4. 要使用 BQ25150启动应用、我们建议首先使用设置指南:  
      https://www.ti.com/lit/zip/sluc679

      您可以使用此工具配置您的系统并根据您的应用获得正确的寄存器值。 要获取包含设置指南的入门指南、请参阅 :https://www.ti.com/lit/an/slua973/slua973.pdf?ts=1618237580604&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25150

     

    此致、

     

    Arelis G. Guerrero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我使用万用表测量 VBAT 电压、在原理图中 CE 引脚保持悬空、为了使能充电、CE 引脚应变为低电平、所以我在软件中执行此操作、 但我不知道为什么电池端子处没有电压4.2V、我检查了电池端子的串联电阻和电容、我没有电压4.2V、

    1.如何获得4.2V 电压、应该做什么配置?

    2.您更喜欢哪种配置、ADC 需要启用以便为电池充电、请告诉我、它可以解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、  

    让我们离线跟踪您的应用。 我向您发送了一封包含我的电子邮件的朋友请求。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我使用万用表测量 VBAT 电压、在原理图中 CE 引脚保持悬空、为了使能充电、CE 引脚应变为低电平、所以我在软件中执行此操作、 但我不知道为什么电池端子处没有电压4.2V、我检查了电池端子的串联电阻和电容、我没有电压4.2V、

    1.如何获得4.2V 电压、应该做什么配置?

    2.您更喜欢哪种配置、ADC 需要启用以便为电池充电、请告诉我、它可以解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suraj、  

    BQ25150的默认配置是将 VBAT 调节设置为4.2V。 假设: 电池已连接、VIN 有效、且充电已启用、则充电器将通过默认的寄存器配置将电池充电至4.2V。 您可以 根据自己的要求更新寄存器 VBAT_CTRL (寄存器地址= 0x12)、从而将 VBAT 调节配置为不同的电压。 D/S 的图13显示了充电器行为的流程图。  

     BQ25150具有高度可配置性。 我们建议从设置指南开始、根据您的电池和应用要求选择参数。 无需启用 ADC 即可为电池充电。  D/S 的第8.3.3.3节列出了可用于 ADC 读数的引脚。 通过 ADC_READ_EN 寄存 器、您可以选择启用哪个通道进行测量。  

    设置指南:  
    https://www.ti.com/lit/zip/sluc679

    3.您是否有电池端子的示波器捕获? 您是否有可与我们分享的配置原理图截图?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero