This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2040:BQ2040

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992092/bq2040-bq2040

器件型号:BQ2040
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

尊敬的先生:
我使用的是 BQ2040。

建议使用低成本/较少组件数的外部稳压器为 BQ2040提供5V 电压。

可用输入电压范围:6V DC 至12V VDC。

请允许我与其他人聊天、以便分享我的原理图。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常感谢您的早期回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    这最近从电池电量监测计团队转移到了 LDO 产品线。 当然、我们可以建议使用某些 LDO、但我不确定稳压器需要提供多少电流  

    下面是我们 LDO 产品选择工具的链接、我将列表范围缩小到最低输入电压为6V 或更低、最高输入电压为12V 或更高的器件。  这样我们就可以使用161个 LDO 系列、因此您可以使用滤波器进一步限制选择范围、从而更好地满足您的特定应用要求。  

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p238max=12;125&p238min=-40;6&p634min=-37;5&p634max=5;125

    至于原理图、我很高兴查看 LDO 原理图、如果您正在寻找电池电量监测计原理图、请告诉我、我们也可以在这里获取有关这些产品的专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已选择具有5V 固定输出电压稳压器和150mA 输出电流的 LP2985-50DBVR (我希望这足以为 IC BQ2040供电)。

    现在、我要查看电池电量监测计原理图。

    我们非常感谢您的最早答复

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    这是我们最旧的电池电量监测计之一、如果可能、我建议更新到 bq40z50或其他更新的电量监测计。 不再支持与此监测计配置相关的大多数软件。

    如果无法切换到更新的监测计、请参考数据表中提供的原理图。

    此致、

    Wyatt Keller