This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532Q5B:针对 FET 的建议

Guru**** 2501645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, CSD19532Q5B, CSD19534Q5A, CSD19533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993459/csd19532q5b-recommendation-for-fets

器件型号:CSD19532Q5B
主题中讨论的其他器件:LM5145CSD19534Q5ACSD19533Q5A

我们将 LM5145器件与低侧 FET (NTMFS015N10MCL)和高侧 FET (FDMS86102LZ)搭配使用。 但是、输出电压异常。 因此、我们想知道、对于 FET 是否有任何建议来替换  NTMFS015N10MCL 和  FDMS86102LZ。 我发现 CSD19532Q5B 与 NTMFS015N10MCL 相当、但仍希望得到建议。   

以下是应用程序:  

输入电压范围: 24~ 60V

输出电压:   12V

输出电流:  4~5 A 最大值

目标拓扑:降压

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的查询。 我建议使用 CSD19533Q5A (较低的导通电阻和较高的栅极电荷)来替代 NTMFS015N10MCL 和 FDMS86102LZ 的 CSD19534Q5A (较低的导通电阻和类似的电荷)。 请通过定期的 TI 电子邮件与我联系、进一步讨论此机会。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用