This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UC1875-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992755/ucc3895-ucc3895

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UC1875-SP

好的、我明白了;我现在是直行的。

我只使用 UCC3895、因为它附带了 SPICE 模型、它与 UC1875-SP 非常接近、后者具有"否" SPICE 模型。 我最终将需要切换器件、因为我最终需要航空级

当我查看 UC1875-SP 数据表(SLUSAQ9B)时、我会在特性的第一页上看到"四个2A 图腾柱输出"。 在 UCC3895特性页面上、我没有看到这种特性。

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC3895没有板载驱动器。 该器件需要使用栅极驱动器。

    Regaurds、