This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何识别 IC 是否有坏情况?

Guru**** 2611745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993263/bq78350-r1-how-to-identify-if-the-ic-is-bricked-or-not

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

您好!

当我 通过 smbus 从主机 MCU 与 bq78530通信时、由于电源断开、bq78350断开连接。 在此之前、我每1秒向其写入一次 LED 切换命令、并且行为符合预期。 但是、断开连接后、我无法重复与 bq78530通信。 当从器件被连接时、主器件不能生成时钟脉冲。

因此、有人怀疑在通信时断开电源会导致 写入命令的存储器损坏。(因为没有对软件和硬件进行新的更改)

那么、如何确定 IC 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您可能希望尝试使用 BQStudio 连接到器件、并查看是否可以重新写入固件。 如果 BQ78350在写入闪存的过程中突然断电、则可能是闪存损坏了。

    我还建议使用 BQ78350-R1A 而不是 R1。 它们在功能上是相同的、但 R1A 固件提高了关断例程的稳健性、以防止在关断期间发生任何损坏。

    此致、

    Matt