This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:缺少 VOSNS 引脚和电源正常引脚连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992520/tps543b20-missing-vosns-pin-and-power-good-pin-connection

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS54A24

您好!

我将 TPS543B20用于应用。 我有两个问题:  

1 -在数据表的"布局指南"部分中、提到了"VOSNS"引脚、但根据数据表的其余部分、器件上没有此类引脚。

2 -我没有使用器件的电源正常引脚。 是否可以将其连接到 GND 以节省上拉电阻器的空间。 (我使用的是 TPS54A24、同样的东西也适用于它)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.感谢您指出这一点。 该段落的最后一行似乎是从另一个具有 VOSNS 引脚的数据表中复制的。 您可以忽略有关 VOSNS 的评论。 但在该线路之前、请遵循 RSP/RSN 布线准则。

    2. PgD 是一个开漏输出、因此如果不使用它、您可以将其接地或悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、  

    感谢您的回复。 我还有一个问题。

    根据  TPS543B20 数据表、AGND 应用于连接到 ILIM、VSEL、SS 等引脚的无源组件

    但在 EVM 中、使用了 GND 引脚。 AGND 仅连接到散热焊盘、GND 也连接到散热焊盘。

    这两种方法都可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、EVM 确实会将 ILIM、VSEL、SS 等组件连接到 GND。 在电阻器的顶部 GND 覆铜侧、有几个过孔通向第2层的内部 GND 覆铜、然后有一条短路径返回到散热焊盘(AGND 直接连接到该散热焊盘)。 同时、主电源路径 PVIN、SW、PGND 位于 IC 的另一端。 因此、即使电阻器连接到公共/电源 GND、它们也应与主开关电流路径实现相当隔离。