This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:STAT 引脚闪烁频率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25616EVM, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992831/bq25616-stat-pin-blinking-frequency

器件型号:BQ25616
Thread 中讨论的其他部件:BQ25606

您好!

尝试为独立的 LiHV 单节(4.35V)电池充电器实施 BQ25616解决方案。 系统不能通电、只能进行电池充电。
与 BQ25616EVM 相反、没有单独的用于 PGOOD 和状态指示的 LED:我使用的是具有共阴极的单个双色 R 和 G LED。
因此、/PGOOD 和/STAT 引脚都驱动由系统引脚供电的 PFET LED 驱动器。

问:/STAT 引脚报告的故障条件是什么? 除了 DS 第26页表6中的值(输入过压、TS 故障、安全定时器故障或系统过压)?
是的
<Vvac_present,
<Vprsrc,
<Vvbus_uvloz
STAT 引脚还报告故障?

在我的原型中、当充电器通电时、没有上述任何故障、Ce=0但没有电池、/STAT 闪烁。 是这样吗?
但在我的情况下、当电压为54V <Vbus<5.8V, and around 6-7Hz when Vbus> 时、闪烁频率约为15Hz。 始终远高于指定的1Hz STAT 闪烁。
这是正常的吗? DS 中没有提到这一点。

请确认吗?

如果不是、您能看一下我的原理图吗?可能会告诉我哪里出了问题?
我的简单充电器应该具有:
-无 TS、
-无 USB 端口灌电流(无 D+/D-检测)、
-无 USB 端口电源(无升压模式、OTG=0)、
- Vreg =4.35V、
- Ichg=1.1A、
-ILIM=1.6A。
(请注意、绿色 LED 比红色 LED 要亮得多、因此串联电阻值大不相同)。


不过、还有几个问题:

DS、TS 部分第6页:
'当 kΩ kΩ 引脚未被使用时、在 REGN 和 TS 之间连接一个10k Ω 电阻器、在 TS 与 GND 之间连接一个10k Ω 电阻器、或者将 TS_IGNORE 设置为高电平以忽略 TS 引脚。'
如何以及在何处将 TS_IGNORE 设置为高电平、因为没有与主机通信?
-"DS、静态电流、IQ_BAT "部分的第8页:
"VBAT = 4.5V、VBUS 悬空或 VBUS = 0V - 5V、SCL、SDA = 0V 或1.8V。"
SCL 和 SDA?

这些错误的复制和粘贴是否来自 I2C 可编程芯片的 DS?

非常感谢您的帮助。
此致。

Matthieue2e.ti.com/.../bq25616_5F00_single_5F00_cell_5F00_chrg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:

    将 P MOSFET 的源极至栅极电阻器从100k 降至10k (如 bq25606 DS 中建议的 STAT 和 PGOOD 引脚上的最大上拉值)不会发生任何变化:在未连接电池时、仍有7Hz STAT 引脚闪烁。

    谢谢你。

    此致。
    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="184332" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/992831/bq25616-stat-pin-blinking-frequency ]在我的原型中、当充电器通电时、没有上述任何故障、Ce=0但没有电池、/STAT 闪烁。 是这样吗?
    但在我的情况下、当电压为54V <Vbus<5.8V, and around 6-7Hz when Vbus> 时、闪烁频率约为15Hz。 始终远高于指定的1Hz STAT 闪烁。
    这是正常的吗? DS 中没有提到这一点。

    您可以确认吗?

    这很可能是 C_VBAT 充电和放电、

    [引用 userid="184332" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/992831/bq25616-stat-pin-blinking-frequency "- DS、TS 部分的第6页:
    '当 kΩ kΩ 引脚未被使用时、在 REGN 和 TS 之间连接一个10k Ω 电阻器、在 TS 与 GND 之间连接一个10k Ω 电阻器、或者将 TS_IGNORE 设置为高电平以忽略 TS 引脚。'
    如何以及在何处将 TS_IGNORE 设置为高电平、因为没有与主机通信?
    -"DS、静态电流、IQ_BAT "部分的第8页:
    "VBAT = 4.5V、VBUS 悬空或 VBUS = 0V - 5V、SCL、SDA = 0V 或1.8V。"
    SCL 和 SDA?

    这些错误的复制和粘贴是否来自 I2C 可编程芯片的 DS?

    你是对的。 这是错误的。

    [引用 userid="184332" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/992831/bq25616-stat-pin-blinking-frequency ]are
    <Vvac_present,
    <Vprsrc,
    <Vvbus_uvloz
    STAT 引脚还报告故障?[/报价]

    否、在这种情况下、充电器处于睡眠模式、STAT 变为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    感谢您的回答、尽管我不明白 是什么导致 C_Vbat 放电... 是针对电池是否存在进行 BQ25616测试?

    此致。

    Matthieu