This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:反向电流

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993118/tps25947-reverse-current

器件型号:TPS25947

你(们)好

 当 VDD7v5 (8.2V)与电池(6V ~ 8.1V)并联使用时、电池侧是否会有反向电流输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的联系。 TPS25947器件具有反向电流阻断功能。 因此、当输出电压大于电池电压时、该器件将防止反向电流回流到电池中。

    此致

    Kunal Goel