This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:webench 中的纹波警报

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993279/tps51397a-ripple-alert-in-webench

器件型号:TPS51397A
您好、先生、

在 WEBENCH 的 TPS51397A 设计中、

有一条警报消息不符合纹波输出要求。

我只设置输入电压、输出电压和输出电流。

为什么存在与纹波不匹配的消息?

在这种情况下设计的电路常数是否存在任何问题?

我的设计条件是输入电压为4.5V ~ 5.5V、输出电压为1.1V、电流为1A。

您能解释一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TPS51397A 是10A 部件。 电感器的计算公式为10A、而不是1A。 因此、在应用条件1A 下、器件在脉冲跳跃模式下工作。 峰间输出纹波电压为11.2mV、这超出了左侧的定制输出规格。 如果您将 自定义输出规格的最大 Vout 纹波更改为1.5%、则警报消失。

    这里有一个快速问题、您为什么要将 TPS51397A 用于1A 应用?

    谢谢、

    Lishuang