This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:启动期间的压降

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992506/tps7a80-voltage-drop-during-startup

器件型号:TPS7A80

尊敬的团队:

客户在他们的系统上设计 TPS7A8001、并面临无法顺利启动的问题。

根据我的理解、TPS7A8001集成了快速启动电路和用于限制浪涌电流的 RC 延迟。 因此、星形波形应具有两个不同的压摆率。

我们断开了负载并微调了 CNR、但无法修复。

您能否分享您对此的评论?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    客户有多少负载电容?

    很明显、绿色波形是 Vout、但您能否确切地说明其他波形是什么?  

    我想知道是否有一个较大的 Cout、这会导致器件在导通期间由于负载电流而进入压降状态。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    更新以下波形信息。

    CH1>输入电压

    通道2>输出电压

    CH3>中文

    Ch4>输出电流

    输出电容仅为4.7 μ F。

    正如您在波形中看到的、EN 信号缓慢导通。  电压降发生在 EN~ 1.2V 时。

    我要求客户应用快速压摆率 EN 信号、看看我们是否可以解决此问题。

    期待您的评论。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    问题是使能信号非常慢。  如果我真的减慢了使能上升时间、我就能够在 EVM 上重复此操作。  在我的案例中、我减慢了很多、以至于在这个速率下似乎有一个较大的过冲。  如果您可以加快使能信号的速度、问题就会消失。  您的设计中的上升时间是多少、您能否加快斜升速率?

    通道1 = Vin = 3.3V
    通道2 = Vout = 1.8V
    通道3 = Ven = 3.3Vpk、100毫赫兹锯齿波

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的信息。  我们将加快 EN 压摆率并重试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、如果您需要其他任何东西、请告诉我们。

    谢谢、

    斯蒂芬