This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:ICHG 为1A、外部源限制为0.5A

Guru**** 2602015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992373/bq25302-ichg-at-1a-external-source-limited-at-0-5a

器件型号:BQ25302

大家好

我的客户对 BQ25302有以下问题:

如果 ICHG 设置为1A,而外部源限制为0.5A,会发生什么情况?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      外部源意味着什么? 输入源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    正确、客户指的是连接到 VBUS 的电源。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

      根据计算结果、您将在较高占空比下由输入源进行调节、因此当电池电压接近充电调节电压时。 这不会受到 BQ25302的 IINDPM 影响。 相反、电源的输入电压在尝试提供输出功率时开始下降、最终输入电压将下降、直至达到 VINDPM 阈值、此后输入电压调节环路将进入。 在 VINDPM 中、充电电流将被减少以将输入电压保持在 VINDPM 阈值上以防止欠压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    感谢您的澄清。  

    我是否正确地理解了使用0.5A 限流输入源不会有问题?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

      这不是问题、但对我来说、这似乎不是一个好设计。 如果无法达到充电电流、由于客户输入电源的电流限制、您将强制充电器在 VINDPM 调节环路中为整个时间充电。 将电阻器从 ICHG 更改为 GND 将修改充电电流、因此可以轻松降低充电电流。 再次重申、这不是问题、因为当不在 VINDPM 环路中时、您的终端将发生、因为 充电电流将逐渐低于输入适配器电源电流限制、因此不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar

    非常好,感谢你们的澄清!

    此致

    Ueli