This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:澄清了 VREGN 输出

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990999/bq24297-vregn-output-clarification

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: OPA2990

您好!

BQ24297数据表规定、当 VBUS 为5V 时、VREGN LDO 输出为4.8V (典型值)(第8.5节"电气特性" REGN LDO 小节)。 但在第二行 REGN LDO 电流限制中、"测试条件"的表述为"VBUS = 5V、VREGN = 3.8V"。 这是拼写错误吗? 或者 VREGN 是否根据输出电流等参数变化?

VREGN 的电压范围是多少? 我在分压器配置中有一个 NTC 与其相连(请参阅数据表中的图17)、 我还需要读取 NTC 值(我通过单位增益运算放大器将其连接到 ADC)、因此我需要知道我是否可以假设 VREGN 为恒定电压。

最后、 能否 使用 VREGN 为运算放大器(OPA2990)上电?

提前感谢。

Stefano Infante

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    REGN LDO 电流限制技术规格提供的最小电流限制为50mA。 当 REGN LDO 低于电流限制时、输出电压电平可能会下降、3.8V 仅是测试条件。 如果没有电流限制、它不是正常的 REN LDO 输出。

    REGN LDO 支持内部电路。 除了 d/s 上的图41所示的 REGN 连接外、请勿连接任何外部负载

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。

    我只需要进一步澄清:参考图41、我使用与 NTC 并联的18.2k Ω 和4.32k Ω 作为"上电阻器"、因此在最坏的情况下(R_NTC -> 0)、最大 VREGN 电流将为4.8V/4.32k Ω= 1.1mA。 我假设内部电路设计为从 VREGN 汲取的电流小于50mA。 那么、如果我没有将任何东西连接到 VREGN、REGN 电流是否有可能超过50mA 并限制 VREGN 输出? 换言之、我是否可以假设 VREGN 在正常工作条件下稳定在4.8V 左右?

    再次感谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    只要定制设计遵循 d/s 和 BQ24297 EVM 设计上图41中的典型应用、REGN LDO 就应正常工作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我进行了一些测量、发现 VREGN 在大多数情况下约为4.83V。 但我曾几次发现它大约为5V;这 是预期行为吗?

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    是的。 测试结果正常。 请参阅 d/s 上的 REGN LDO 规格

    谢谢、

    宁。