主题中讨论的其他器件: OPA2990
您好!
BQ24297数据表规定、当 VBUS 为5V 时、VREGN LDO 输出为4.8V (典型值)(第8.5节"电气特性" REGN LDO 小节)。 但在第二行 REGN LDO 电流限制中、"测试条件"的表述为"VBUS = 5V、VREGN = 3.8V"。 这是拼写错误吗? 或者 VREGN 是否根据输出电流等参数变化?
VREGN 的电压范围是多少? 我在分压器配置中有一个 NTC 与其相连(请参阅数据表中的图17)、 我还需要读取 NTC 值(我通过单位增益运算放大器将其连接到 ADC)、因此我需要知道我是否可以假设 VREGN 为恒定电压。
最后、 能否 使用 VREGN 为运算放大器(OPA2990)上电?
提前感谢。
Stefano Infante