This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:ID#39;正在连接引脚1等

Guru**** 2814785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992832/tpsm265r1-id-ing-pin-1-and-others

器件型号:TPSM265R1

您好!

我只获得了一组用于低功耗项目的降压模块、但实际产品与数据表上的图示略有不同。 引脚1没有指示器、所有焊盘都是对称的。 电感器的上部区域有一个点,标记是否与之一起?

感谢您的任何帮助。

此外、如果该器件采用不同的封装、可能具有槽形引脚或其他任何封装、以便更轻松地进行手工焊接、这一点也很好。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    1.   是的、Dot 表示 pin1。 如果您需要更多信息、我们可以通过电子邮件进行讨论。
    2.    知道手工焊接很难。  该封装具有更低的寄生电感和更小的 PCB 面积。  我会告诉我的同事。 感谢您的建议。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、很清楚、这是我的模块。 因此、电感器顶部的点表示模块顶部(就像 IC 的陷波一样)。 我是对的吗?
    很抱歉、我再次重申、因为我之前的尝试完全不起作用(可能是由于焊料问题)、另一个尝试飞出镊子并消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumitra,

     很遗憾听到焊接失败的声音。 通常,它将通过回流 焊台进行焊接 。 我认为、如果您可以将预热器与热气焊台一起使用、会更容易。

     对我来说,情况不是很清楚。 我将与我的同事核实并通过电子邮件回复您。 可以  告诉我您的电子邮件地址吗? 谢谢

    BR、

    维克多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:
    嗯、我确实使用了一个热气站来焊接它、但由于它未能成功、我想知道在放置它时方向是否正确。 因此、我的问题是。
    我很高兴您能问您的同事、并告诉我图片中所示的点是否用于顶部方向、因为没有其他指示引脚1的点。  

    我的电子邮件是 :soumitra@xpressionlab.com

    非常感谢您的帮助。
    此致
    Soumitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     让我们通过电子邮件解决此问题、我将首先关闭此主题。 谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Victor、请继续并关闭主题、但我只是想上传模块的2个视图、希望有人能够识别这里的 pin1点或至少提供有关它的线索。  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumitra、  

     对齐后、我们可以使用万用表找到引脚1。 引脚1上有一个小点。  

    BR、

    维克多