This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:ADC 操作和电池连接检查操作查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992947/bq25895-adc-operation-and-battery-connection-check-operation-inquiry

器件型号:BQ25895

您好、支持团队

产品正在使用 BQ25895进行开发。

请帮助您进行查询

[条件]

在为器件充电时读取寄存器值如下。

VBUS 类型:USB_DCP

VBUS:4900mV

VSYS:4244mV

VBAT:4224mV

电流:1400mA

1.如果在上述状态下取出电池,则 Vbat 的值不会变为默认值或0,并且4224mV 仍保持不变。

  我正在使用 ADC 进行检查。 上述现象的原因是什么?

2.是否有方法检查电池是已安装还是已卸下?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    该器件没有电池检测功能。 有关 BQ2589x 常见问题解答、请参阅 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-bq2589x-bq25898x-faqs。 常见问题解答1应有助于解答您的问题。

    谢谢、

    宁。