请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好、支持团队
产品正在使用 BQ25895进行开发。
请帮助您进行查询
[条件]
在为器件充电时读取寄存器值如下。
VBUS 类型:USB_DCP
VBUS:4900mV
VSYS:4244mV
VBAT:4224mV
电流:1400mA

1.如果在上述状态下取出电池,则 Vbat 的值不会变为默认值或0,并且4224mV 仍保持不变。
我正在使用 ADC 进行检查。 上述现象的原因是什么?
2.是否有方法检查电池是已安装还是已卸下?
谢谢。
此致、
mj