This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253:375mAH 电池- TPS61253 - BQ25895芯片-负载电路不启动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61253, TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991611/tps61253-375mah-battery--tps61253---bq25895-chip---load-circuit-does-not-boot-up

器件型号:TPS61253
主题中讨论的其他器件:BQ25895

大家好、
我正在使用 TPS61253升压 IC 从375mAH 锂离子电池升压3.8V、以运行2A 的负载、并使用 BQ25895芯片为115mAH 的备用锂离子电池充电。 电池似乎无法提供必要的电流、负载电路无法正确启动。 是否有办法解决此问题?
如果我使用4.7V 和3A 的外部电源。 整个电路正常工作、为备用电池充电并保持稳定。 我猜问题是375mAH 电池的电流限制。
如果有人能指导我正确地完成这项工作、我将不胜感激。

此致、
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您是否曾测试过 TPS61253A 器件输出电压? 器件是否在切换?

    请分享原理图和布局、以便我可以检查问题是否与此相关。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、
    由于 TPS61253A 的电流限制高达1.5A、并且 BQ25895中有一个内置的升压器、我想摆脱 TPS61253A。 但连接负载时、BQ25895升压电路的运行出现问题。 升压功能仅在无负载时工作。 一旦我连接负载、电压就会下降约2.5V。 我在论坛上读到、这可能是由于"到 VBAT 引脚的电阻连接"造成的、因此为了避免我在组件的 VBATT 引脚上焊接了一根导线、但仍然存在到2.5V 的电压降。  
    我不需要完全使用3.1A、因此在 SW 和 PMID 引脚之间没有二极管。 PMID 引脚上有一个47uF 电容、我认为该电容应该足以处理负载的2.4A 输出。

    请问这里发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    我是支持升压器件 TPS61253A 的应用工程师。 因此、我不熟悉 BQ 充电器器件。

    如果您可以分享原理图和布局、我很高兴能与您一起调试升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    如 Zack 所述、原理图 将帮助我们更好地了解您的系统、并让我们提供更多建议。 bq25895确实具有升压功能、可在 PMID 节点上提供5V 电压以实现 OTG 功能、但它不能接受 VBUS 上的低输入电压并对其进行升压以为电池充电。 从充电切换到 OTG 也会有延迟、这不是无缝切换。

    bq25895充电器可以从 BAT 升压到 PMID、也可以从 VBUS 升压到 BAT、但不能同时进行这两种操作。

    此致、

    Wyatt Keller