This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:UCC28780 EVM-002

Guru**** 2812835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993233/ucc28780evm-002-ucc28780-evm-002

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件:UCC28780

我是一名通过购买 UCC28780 EVM-002学习的学生。

我将 通过参考 EVM 来研究使用 UCC28780的有源反激式转换器的设计。

我计划使用 另一个 GaN (Gansys、GS-065-011)和栅极驱动器(输出 UVLO 3V)和稳压器。

问题是

在运行电压被设定后、PWML 信号在2.2us 后变为高电平。

2.此时、栅极驱动器中使用的稳压器不会在时间内形成3V 电压。

您能告诉我是否有为此推荐的电压稳压器或栅极驱动器规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JunYoung、您好!

    很抱歉,我不能完全理解“栅极驱动器中使用的稳压器在时间内不会形成3V 电压”的含义。

    为了使驱动器 GS-065-011完全导通,驱动电压应为6V,因此我建议驱动器 IC 的 VCC 电源应为6V,不应超过7V 的最大允许值。 然后、您可以使用连接  到 UCC28780 VDD 的稳压器为驱动器 IC 供电。

    希望这可以回答您的问题。

    谢谢。