This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR61428:在挑选合适器件时寻求帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR61428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992776/lmr61428-seeking-assistance-in-picking-the-right-part

器件型号:LMR61428

我是一名拥有线性稳压器丰富经验的老学校开发人员、正在寻找有关为特定项目选择合适的"升压"开关稳压器的提示。 它需要从墙面或电池获取+5V 输入、并在150-200mA 时提供+10V 输出。 它所供电的器件在500kHz 至2MHz 范围内进行低级射频信号分析、因此我认为开关应该在2MHz 附近运行。  我最初尝试了一个稍慢的升压开关、它具有内置的扩频"噪声抑制"功能、结果产生了大量的散列。 这将是一个使用大量分立式组件的低生产项目、因此可以手工焊接的芯片将大受欢迎。  LMR61428在这方面很不错、但我想知道、鉴于它需要提供的电流有限、它的工作频率是否可以提高一点。  我要提前感谢大家的智慧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的参与。

    因此、您需要一个开关频率高于2MHz 的升压转换器、对吧? 我可以知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack、感谢大家的关注。  要供电的器件是频谱500kHz-2MHz 部分的一个非常敏感的无线电接收器。  尝试在该范围内的频率下使用开关电源或在该范围内使用谐波会产生干扰接收的杂散。  因此、我假设更高的电源工作频率可能是解决方案。  我愿意接受建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    您是否已将 LMR61428开关频率设置为最大2MHz?

    您可以查看 TPS611781或 TPS61378。 这两个器件的开关频率通常可设置为2.2MHz 的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经订购了 LMR 器件、该器件很快就会送达、并将首先在其最高开关频率下试用。 其他器件都采用 QFN 封装、这对于小批量生产中的手工组装来说会有点困难;最终产品主要是通孔、仅有一个其他 SMD 器件。  我对另一个 VSSOP 格式的升压转换器进行了微调、该转换器以2.2MHz 的频率运行、我将查看该升压转换器。  非常感谢您的提示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果您有其他问题、请告知我们。