This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200上升时间

Guru**** 2530630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993128/tps92200-tps92200-rise-time

器件型号:TPS92200

 尊敬的 TI 专家:

我将其`m 在一个非常低频的应用中、在电流测试设置中大约为0.1Hz、与 在大约15us 的较高频率下相比、上升时间真的很长、超过100us
我认为这是因为某些内置软启动功能、但我可能错了。 无论是哪种方式、您可以建议改进这一点吗?

所附为原理图。

e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_e4b64ec31b172454ad92ba63164bcb58_5F00_attachments.zip

此致、

Jonard Rico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、您能在本例中帮助 Jonard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    不建议使用此类低调光频率、因为当 PWM 关断时间超过36ms 时、器件将禁用。

    Robin