This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51219:设计计算工具(电源线圈、电容器(CCFL)和 FET)

Guru**** 2523130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991716/tps51219-design-calculation-tool-power-coils-capacitors-ccfl-and-fets

器件型号:TPS51219

负责人员
你好

我叫 Miyazaki
在以下条件下使用 TPS51219、外设部件
我想选择电源线圈、电容器(CCFL)和 FET。
我需要一个辅助设计计算工具。
请给我提供电路图的草稿。

输入电压范围:8.0至15V (额定电压为12V)
负载电流:0至3.0A
输出设定电压:1.0V±3%
输出纹波电压:30mVp-p 或更低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    在您的应用条件下、我们可以支持转换器。 那么、快速的问题是、TPS51219是否是必须的?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS51219请使用门架。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在必须的情况下使用 TPS51219。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请给我发送电子邮件 lishuang_zhao@ti.com。  

    我将首先关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    在以下条件下使用 TPS51219、外设部件
    我想选择电源线圈、电容器(CCFL)和 FET。
    我需要一个辅助设计计算工具。
    请给我提供电路图的草稿。

    输入电压范围:8.0至15V (额定电压为12V)
    负载电流:0至3.0A
    输出设定电压:1.0V±3%
    输出纹波电压:30mVp-p 或更低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。 您想给我发送一封电子邮件吗?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为我们已通过电子邮件进行连接。

    谢谢、

    Lishuang