This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000EVM:在施加电源时 OUT1上出现尖峰

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992269/tps1h000evm-spike-on-out1-while-applying-power-supply

器件型号:TPS1H000EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1H000-Q1

您好!

      OUT1上有~110us 的尖峰(CH3、无负载)。  仅限探针)。

    在 EVM 上、仅 J9/J1/J5/J11/J8短路、其余跳线保持开路。

    是否有任何方法可以消除电路上的此尖峰?  

     

    谢谢!

     CYYANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CYYANG、

    电压最终是否逐渐逐渐减少到电源电压? 此外、为了确保我正确读取示波器截图、TPS1H000-Q1的电源电压是否为黄色、输出电压是否为紫色?

    您在这里使用哪种探头? 您是否能够在此处拍摄 EVM 设置和发布图片以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy

           否、电压最终逐渐减少到 GND。 示波器上的黄色表示电源电压、紫色表示输出电压。

        探头为无源探头 Rigol PV2350。 EVM 设置如下所示:

        

         CYYANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CYYANG、

    这不是正常行为、在 EVM 上本地看不到这种行为。 从图片中可以看到 EVM 的形状非常粗糙-您是否能够使用另一个未损坏的 EVM 进行测试?