This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:PFET、电感器和二极管额定电流

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992703/lm25085-pfet-inductor-and-diode-current-ratings

器件型号:LM25085

您好!

我正在尝试使用 LM25085设计具有以下设计要求的稳压器:

VIN (min)= 10V

VIN (标称值)= 12V

Vin (max)= 14V

Vout = 4.2V

最大负载电流= 4A

最小负载电流= 0A

环境温度= 30°C

我无法放心地确定 PFET、电感器和肖特基二极管所需的额定电流。  我已根据数据表中的设计示例和公式计算出了值、并查看了网站上 Webench 工具生成的建议电路/元件。 我甚至创建了自己的电子表格、我认为它可以正确地执行数据表中设计示例的计算(随附供您参考)。

如果我的计算结果和理解是正确的、那么我的 ICL (max)= 8.82A (请参阅随附的电子表格)。  PFET、电感器和肖特基二极管的额定电流必须至少为8.82A。

但是,我似乎无法将其与 Webench 建议的某些部件进行调和。  具体而言、我想用 Webench 替代选项中列出的物理尺寸更小的器件替换 Webench 推荐的默认组件。  但是、其中许多机械尺寸较小的推荐替代产品似乎不符合电流要求。  例如:

1. Webench 推荐的替代产品:L1 = Coilcraft p/n XAL5050-562MEBIsat = 6.3A;比我计算的要求低2.5A。

2. Webench 建议的 altate 用于 M1 = Vishay p/n SI3867DV-E3、ID = 3.9A;比我计算的要求低4.9A。

Webench 是否推荐了不符合所需电流要求的器件?  我的计算结果是否完全错误?  您能帮助我更好地了解这些外部组件的电流额定值要求/计算吗?  下面是推荐用于参考的"默认" Webench 设计的屏幕抓图。

提前感谢、
Paul

e2e.ti.com/.../LM25085_2D00_design_5F00_BAJA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请估算如下:

    1.由于负载电流较低,因此使用稍高的 Rsns,同时降低比较器失调电压的影响,即功率损耗=Rsns*Iout^2*4.2/12

    2. 设置 Rsns=33 m Ω、功率损耗=0.184W。

    3.计算电感电流峰值为4.36A、Iadj=32uA、偏移=-9mV、 Radj>4.77K 时的 Radj

    4、通过以下公式计算最大电流峰值:Iadj=48uA、偏移=9uA、I_limit-max=7.21A

    因此、如果输出短路、电感器的额定电流应为8A。

    5、二极管额定电流=Iout*(1-D), D 为占空比。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  谢谢!