This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:禁用 UVLO 行为和 IPK 精度问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992122/lm5170-q1-disabled-uvlo-behavior-and-ipk-accuracy-issue

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

我对 LM5170-Q1有几个问题。

在降压模式下、如果 UVLO 设置为高于2.5V、 那么如果负载侧存在浪涌电流(大于 IPK 设置)、LM5170-Q1的行为是什么? LM5170是否具有任何瞬态功能、或者它是否仅 作为电流模式控制器严格工作?

2. IPK 设置的精确度如何? 从数据表中可以看出、"IPK 内部电流源"额定值和其余相关参数存在很大差异。 这 是否完全取决于温度、或因器件而异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua、

    感谢您发帖。  您的问题答案:

    LM5170可根据 ISETA 设置调节电感器直流电流。  如果您具有固定的 ISETA 信号、则电感器电流基本保持不变、但实际输出电流可能会在输出电容器支持的负载浪涌电流下发生变化。  如果您启用了电压环路、它将响应负载电流变化并自动调整 ISETA 信号以满足您的负载需求。

    2.精度如 EC 表中所示。 请注意、IPK 函数作为二级保护提供、以防一级保护因某种原因而失败。  第一层采用 ISETA 钳位实现、可通过连接到电压环路误差放大器的 ISETA 信号线路上的电阻分压器实现。  通过 ISETA 钳位、它决定了流经电感器的最大电流、并且性能相当精确。

    希望这能澄清。


    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的反馈。 请参阅以下评论。

    我使用 II 型反馈电路来调节输出电压、因此 ISETA 由控制器决定。 我 的问题是、如果 ISETA 超过 IPK 设置、那么我假设 IPK 将钳制电感器峰值电流。  限制转换是 立即发生还是存在任何延迟?

    2.您是否认为 IPK 只是一种失效防护保护、而不是设计用于提供精确 保护?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua、

    您的问题答案:

    1.应将 IPK 限制设置为高于 ISETA。  但是、如果 IPK 阈值首先触发、它将立即直接削减占空比 。

    2.是的。 由于 LM5170内部电流环路基本上可实现精确的电流源(直流电流与 ISETA 成正比)、因此第一层保护应使用 ISETA 钳位。  因此、IPK 是第二层保护、它只是一种失效防护保护。

    谢谢、

    Youhao