This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:增加瞬态持续时间

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992408/lm5170-q1-increase-the-transient-durations

器件型号:LM5170-Q1

大家好、

客户正在为 汽车行业设计直流/直流转换器、目前正在评估 LM5170-Q1。

  根据它们、LM5170-Q1器件数据表规定、该器件可承受100V 的瞬变、持续时间最长为50ns。 是否有办法改进器件以承受 500ms 持续时间内的100V 峰值电压瞬变?  

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard-San、您好!

    谢谢您发帖。 您可能会发现该器件可能在实际电路中提供支持、但我们不保证此类操作超出数据表的最大额定值。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以 假设问题已解决、因此我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao