This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:将 LM5022 25W 应用用于 PSE 和系统

Guru**** 2814375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992920/lm5022-using-lm5022-25w-application-for-pse-and-system

器件型号:LM5022

大家好、

我的客户正在使用我们的 LM5022评估新项目  

25W 的输入(48V/1A)

它还将为802.3af 15 PSE 电路供电、他们希望知道是否有建议的软启动电路来防止直流 ADP 插入引起火灾。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    我不确定我是否正确理解了该规格。

    您能否确认输入电压范围、输出电压和输出电流/功率范围?

    如果他们已经有初步的原理图、也会很有帮助。

    谢谢、

    银城